结果:找到"机械加工 铝合金 金属材料",相关内容1000条
  • 铝合金氧化效果排名
  • 不同系列铝合金做阳极氧化有什么区别呢?我们都知道阳极氧化真正的反应是和铝发生的,即通过铝的反应,在铝的表面生成氧化膜。那么其他金属为什么要在纯铝中添加其他金属呢?目的是为了提高整个产品材料的性能,比如强度、刚性、硬度以及日常需要的一些特性。如果添加其他金属进入纯铝中,反而会降低铝合金阳极氧化的效果,也就是说,其他金属成分含量越高,整体产品的阳极氧化效果越差。在工业里,给适合阳极氧化的金属进行一个排名的话,排位如下所示:一、1系铝合金(“纯铝”)因为它的纯铝含量在99%以上,做出来的氧化铝效果最佳。在光亮阳极氧化时,经过光亮化处理和阳极氧化后,铝的纯度愈高,则保持表面的光镜面反射性愈好,即“失...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 氧化 CNC 表面处理 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-24 09:58:00
  • 为什么7系铝合金不好做氧化?
  • 7系铝合金7系铝合金属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的超高强度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12,稍优于7A04;板材的静疲劳,缺口敏感;应力腐蚀性能优于7A04,密度为2.85g/cm3。7系中又以7075铝合金最为常用。7075普遍用在CNC切削制造的零部件,适合飞机构架及高强度配件...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 7系 氧化 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-13 10:10:00
  • 热镀锌钢板的前世今生、工艺流程、及常见应用
  • 发展史热镀锌发明于18世纪中叶,它是由热镀锡工艺发展而来,至今已跨入第四个世纪。至今为止,热镀锌仍是钢材防蚀方法中应用最普遍、最有效的工艺措施。1742年,马罗英博士对钢铁的热镀锌进行了开创性的试验并在法国皇家学院进行了宣读。1837年,法国的索里尔申请了热镀锌专利,提出了使用原电池法保护钢的构想,即在铁表面上镀锌防锈的工艺。同年英国的克劳福申请了以氯化铵为溶剂的镀锌专利,这一方法经过许多改进而沿袭至今。1931年,近代冶金工业最杰出的工程师波兰人森吉米尔在波兰建成了世界上第一条氢气还原法连续带钢热镀锌生产线,该法在美国获得专利并于1936-1937年在美国和法国Maubeuge钢铁厂分别建...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 热镀锌 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-09 15:01:00
  • 常见硬度对照表,二话不说,直接收藏
  • 分享一份常见硬度对照表,直观易懂,方便学习,速度收藏!HRC/HB近似换算小窍门:硬度高于20HRC,1HRC≈10HB,硬度低于20HRC,1HRC≈11.5HB。备注:对于切削加工,基本可统一换算1HRC≈10HB(工件材料硬度有波动范围)
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 黑色 硬度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-23 16:57:00
  • 疯狂!大涨1200元/吨!100多家企业集体涨价!
  • 近日,国际油价持续上涨,延续了创五个多月来新高的走势。布伦特原油价格突破每桶90美元大关,创下2月初以来最大单周涨幅。WTI原油价格86.73美金,今年以来上涨21%。化工:暴涨1200元/吨,万华、利华益等多家企业宣布涨价“金三银四”期间,多家化工企业发函宣布涨价,广西联壮科技称,硫酸钡产品在原价基础上上涨150元/吨。山西富化化工表示,沉淀硫酸钡在原价基础上上涨150元/吨。江苏达美瑞新材料表示,聚酯920、940、950、955价格上调200元/吨。据涂料采购网不完全统计,40多种重要化工品价格上涨,涨幅居前的品种分别是煤焦油(山西)、氟化铝、NYMEX天然气、二氯甲烷(华东)、WTI...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 原 塑胶 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-18 16:53:00
  • 为什么铝合金产品那么容易被刮花?
  • 你是否有过这样的疑问:为什么铝合金产品做完阳极氧化后不耐磨了?用指甲稍微刮一下都能留下刮痕。先别着急,铝合金产品容易刮花是很多人都会遇到的难题,今天就给大家来讲讲铝合金产品容易刮花到底是什么原因造成的。其实铝合金的耐磨性和金属硬度有关。铝本身的质地是偏软的——铝的密度约为钢密度的三分之一,铝合金是实用金属中最轻的金属,比重约为铝的2/3,铁的1/4。这就需要加入一些其他金属去制成合金来提高其本身的硬度。一、七种常用铝合金牌号:1XXX:99%以上的纯铝系列硬度在25-32之间,是铝含量大于99%的1系列纯铝。这个系列的最低含铝量,比如1050,其含铝量为99.5%。生产发展过程较为单一,相对...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 17:05:00
  • CNC材料|金属材料的选择
  • 金属材料是指具有光泽、延展性、容易导电、传热等性质的材料。它的性能主要分为四个方面,即:机械性能、化学性能、物理性能、工艺性能。这些性能决定着材料的适用范围及应用的合理性,是我们选择金属材料时的重要参考依据。我们目前支持的金属材料主要分为铝合金和铜合金两项,两者有着不同的机械性能和加工特性。本期文章,将对这两类金属材料进行介绍,以供大家作为选择的参考依据。一、铝合金国际上已经注册的铝合金牌号有1000多个,每个牌号命名和含义各不相同,我们先来认识一个铝合金的命名构成及其所代表的的意义:不同牌号的铝合金在硬度、强度、加工性、装饰性、耐蚀性、焊接性等机械性能和化学性能方面都存在着明显的差异,各有...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-11 14:05:00
  • CNC材料|工程材料如何选材
  • 材料不对,一切白费!要想开发生产出满意的产品,材料的选择是最基础的一步,也是最为关键的一步。CNC加工可选用的材料非常多,包括金属材料、非金属材料和复合材料等。常见的金属材料包括钢、铝合金、铜合金、不锈钢等。非金属材料有工程塑料、尼龙、电木、环氧树脂等。复合材料则有纤维增强塑料、碳素纤维增强环氧树脂、玻璃纤维增强铝等。不同材料具有不同的物理和机械特性,正确选择合适的材料对于零件的性能、精度和耐用性至关重要。本期小编将从自身经验出发,分享给大家如何在众多加工材料中,选择出成本低且合适的材料。一、确定产品的实际应用需求首先,我们需要确定产品及其各部分零配件的最终用途。如医疗设备需要消毒,餐盒需要...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-09 14:21:00
  • 嘉立创钣金工艺普及——材料介绍
  • 钣金、CNC、3D打印,是现阶段市面上针对设备外壳、结构件,最常见的三种加工方式。三者各有各的优缺点,而钣金加工相对来说又因成型简单、效率高、成本低的特点,在样品、小批量、大批量生产上,都存在优势。钣金加工常见的原材料以铁、铝、不锈钢等金属板材为主,主要加工工艺有激光下料、折弯、压铆、冲压、焊接、喷涂等几大工艺。嘉立创钣金现也已上线,本文的目的主要在于技术交流,及各环节工艺的讲解普及,会以我们现阶段的生产流程,逐步介绍每个环节,让大家先对钣金加工有个基本认识,也会依托我们现有的报价体系和生产流程,分享给大家如何在结构设计上降低生产成本。钣金原材料是标准板材,主要分以下三类:铁、铝、不锈钢。一...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 14:06:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: